This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:PD 断开后对非 POE 连接进行短路故障检测

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120102/tps23881-short-circuit-fault-detection-of-non-poe-connection-after-pd-disconnect

器件型号:TPS23881

大家好、团队、

在连接 POE PD 并断开连接后、如果连接了非 POE 以太网电缆、您能帮助我解决如何不触发短路检测的问题吗?

如果在连接和断开 POE PD 之前连接了非 POE 以太网电缆、则问题不存在。

因此、我假设有些寄存器未被清除、应手动清除、以便在断开连接后不会检测到连接非 POE 电缆的短路故障。

请帮助确定需要清除或复位哪些寄存器。

最后、您能否与大家分享 TPS23881在未来6个月内是否计划发布任何 SRAM 更新?

此致、

Jacob Butler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我正在研究这个问题。 您能告诉我您以什么模式运行吗? 以及您得到的回报是什么?

    至于 SRAM 更新、我们当前的固件是稳定的、通过了所有合规性测试、因此我们在未来6个月内没有计划发布任何版本。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    转到电子邮件以允许发送完整的寄存器转储以解析操作模式和寄存器重置建议的过程。

    了解有关 SRAM 更新计划的建议、就像现在一样。

    此致、

    Jacob Butler