This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61025:是否有改变输出电压的方法?

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124105/tps61025-any-way-to-alter-output-voltage

器件型号:TPS61025

您好!

我使用 TPS61025为我的产品提供3.3V 电压。 出于各种技术原因、我们将内部电源轨升压至3.6V。
FB 引脚未连接任何元件。
我知道61025不是可调版本、但我是否可以通过任何方法更改输出电压? 也许 FB 引脚仍处于内部连接状态、我可以通过某种方式对其进行操作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的联系。

    输出电压不能高于固定值、因为 Vout 和 FB 是内部连接的。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryce、
    但是、直流反馈如何通过该20pF 从 VOUT 到达 FB? 我想该图旨在显示内部耦合的频率响应。
    但是、如果 VOUT 和 FB 之间的内部连接中存在10K 直流电阻、并且 FB 引脚未与之隔离、我可以在 FB 和 GND 之间添加一个外部电阻器来提升输出电压?

    如果我被误解了,我会道歉!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我认为10k 和20pF 是内部反馈补偿组件。 您可以在 FB 和 GND 之间添加一个电阻器、以尝试 Vout 是否可以高于3.3V。 请记住、从高得多的电阻器开始。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了记录在案、我刚刚尝试- FB 未连接到内部元件、甚至将其短接至 GND 也没有什么区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    FB 对 GND 短路可能会触发保护机制、您能否显示 Vin、Vout、Il 和 SW 的波形?

    此致、

    布莱斯