This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:低电流容量

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122874/tps61032-low-current-capacity

器件型号:TPS61032

您好!

我的电路在5V 时的最大可用电流为150mA、这是一个问题。

 e2e.ti.com/.../Gerber_5F00_PCB_5F00_PCB-Space-V6.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     器件的输入和输出范围是多少?

    我在原理图上看到许多器件连接在 V_5V。 如何测试负载电流?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、  
    电源主要来自连接至5V 的伺服电机。 由于低功耗、伺服电机使微控制器复位。 但它不在我的第一个设计中。 (请参阅随附的光绘文件)。  

     e2e.ti.com/.../Gerber_5F00_PCB_5F00_PCB-Space-V2.1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    v2.1上的布局较差、组件都远离器件、从而导致更大的开关环路。 Cout 远离 Vout 引脚、这是灾难性的。 您能不能显示输入电压、输出电压、开关电压、IL 为150mA (最大输出电流情况)时的波形。 谢谢。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryce、  

    我没有示波器。 是否有办法在没有问题的情况下诊断问题?  

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    对于上述布局、Cout 与 Vout 引脚有一点远。 如果您可以将其放置在更靠近器件的位置、将会更好。

    您能否从器件的输出端断开与其他器件的连接、并单独估算器件?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryce、  

    我不理解您的问题。  

    布局 v2.1运行良好。 现在、我的 V6布局有问题。 您有什么想法吗?  

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您能否从下图中断开 TPS61032与其他器件的连接、并使用不同的负载电流测试输出电流和输出电压?

    此致、

    布莱斯