This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:安全电池制造-焊接电池时、请禁用电池

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124039/bq76942-safe-battery-manufacture---keep-battery-disabled-while-soldering-cells

器件型号:BQ76942

您好!

 将锂聚合物电池焊接到 BMS 时、我们如何确保 BMS (BQ76942PFBR)保持禁用电池?

在此过程中、它不会从任何其他电源获得功率。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    只要您使用 N 通道增强 MOSFET、FET 就会在未从器件接收到栅极电压时关闭。 在这种情况下、由于器件不会通电、因此不会产生栅极电压。 即使大多数电池都已连接、器件也必须通过充电器连接或下拉 TS2引脚物理导通。 在关断期间、器件不会驱动 FET。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Caleb。 太棒了!