This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:设计分析

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120337/tps386000-desgin-analysis

器件型号:TPS386000

大家好、

我在 我的设计中使用 TPS386000进行电压监控。 如果 我们不想在设计中使用 WDI#、WDO#、VREF 和 MR#引脚、我们能不能将它们保持悬空。

我们还可以连接所有复位引脚并考虑单个复位输出、如第1页中的图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    MR#引脚需要一个上拉电阻器。 如果未使用 WDI#、WDO#和 VREF、它们可以悬空。

    所有复位引脚都可以通过上拉电阻器连接在一起、如第1页中的图所示。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    我只需再次确认 WDI#和 WDO 引脚是否可以保持悬空。 由于 WDO#连接到 REST1、我们可以将其保持悬空。

    此外、应将上拉电阻器值连接到复位引脚的值应为多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    WDIn 和 WDO 引脚可保持悬空。 在这种情况下、WDOn 将置为低电平(由于 WDI 没有逻辑转换)、但 RESETxn 引脚不会置为低电平。 WDOn 连接到 SVS-1、这是因为需要重新置位 RESET1n 的复位才能清除低电平有效的 WDOn。 为了 更好地了解 WDOn 和 RESET1n 之间的关系、我建议阅读 TPS386000数据表中的第8.3.3节。 此外、本应用手册还提供了 WDI 和 WDOn 悬空的示例原理图。
    上拉电阻器应为100kΩ Ω(最小值6.5kΩ 最大值10MΩ Ω)、如第6.3节"建议运行条件"中所示。

    谢谢、

    Patrick