This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:不断烧毁

Guru**** 2952280 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124182/tps63802-constantly-burns-out

器件型号:TPS63802

您好!  

我们的 TPS63802转换器有问题。 我们在两个器件中使用它、它会导致很多问题。 我们使用它来更改3.8V 电压、以便为 GSM/LTE 模块供电。 在一个 OUT 应用中、输入电压来自 USB 端口、在一个二极管达到4.76V 后、输入电压会来自该端口。 PCB 布局是根据应用手册中的指南设计的。 下面您可以看到 PCB:

转换器下方还有两个低 ESR 470uF 钽电容器、但我无法将其整合到屏幕截图中。 我希望您能有这样的想法。

有时、上电后、一段时间内一切都正常。 几次上电后、转换器停止工作、变得非常热(测量温度~100度。 c)。 我注意到、如果在对 PCB 进行某些操作时不小心用我的手触摸 TPS、通常会导致转换器烧坏。  

您能帮助我们找到问题的最根本吗? 什么可能导致 TPS 在加电后烧坏? 我们的 TPS63802应用是否正确? 我们应该更改 PCB 布局中的某个内容吗?

此致、
Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Piotr、

    请查看以下建议。  

    第1部分:最好是覆铜电容器的 GND、但不要覆铜两条分离的走线。 这将有助于降低寄生电感。 如需了解详细信息、请访问以下链接、参考 https://www.ti.com/lit/an/slvaes4/slvaes4.pdf?ts=1657782034091&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F


    第2部分:您可以直接将输出电容器的 GND 连接到器件的 GND、否则、无论 PWM 打开或关闭、都有一条较长的电流路径。

    同时、最好增大输入电容的电容。请注意直流偏置。它会使实际电容值比标称电容值小得多 。

    此致

    TAO