This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:可以用作 Fly-Buck 吗?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3150, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124405/lm3150-can-it-be-used-as-a-fly-buck

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件: LM5160

您好、TI 团队。

①Is 可以将 LM3150用作 Fly-Buck?

初级输出为3.3V/1.5A、次级侧输出为5V/100mA、±15V/150mA。

②I Fly-Buck 的要求是必须能够承受负电感器电流。

因此、我认为它必须是同步降压转换器、并且在低负载时不得进入 PFM 模式。 这个想法是正确的吗?

③What LM5160等反激式 IC 与通用同步降压转换器之间的区别吗?

我相信、如果能够满足(2)中所述的条件、同步降压转换器可用作反激式转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖特拉罗-圣、

    我们还需要负电流限制和电流限制关断计时器(因为这提供了次级侧 OCP 功能)。 请考虑使用 LM5160 (具体取决于 Vin-Min)。

    此致、

    Tim