This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:BOOT 上的电压和 PH 过冲

Guru**** 2513895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123948/tps54331-voltage-on-boot-and-ph-over-shoot

器件型号:TPS54331

您好专家、

我的客户正在使用  TPS54331、输入电压为24V、输出电压为15V。原理图仅遵循数据表、他们最近在短路 (输出对 GND 短路)测试中发现 BOOT 和 PH 上的电压高于数据表中的电压限制。

波形如下所示:

BOOT 至 GND 电压为41.5V,PH 至 GND 电压为32.8V (最高点)。

CH1:15V 输出电压,CH2:BOOT 电压,CH3:PH 电压,CH4:24V 输入电压。

我有2个问题:

1.我想知道为什么 BOOT 和 PH 会在短路测试下进行这种过冲。是由 Cboot 引起的吗?

如何处理这种情况?

BOOT 上的过冲和短路测试下的 PH 是否会导致器件损坏?  

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emma

    这里的尖峰可能会受到测试或布局的影响。 您能不能帮助我检查测试方法是否客户使用了最小的测试循环(减少测试循环)。

    此外、您是否愿意与我分享应用的布局?

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby、

    我通过电子邮件向您发送布局。

     ℃、我得到的二极管器件型号为 SS34-E3/57T/3A/40V/125 μ A/DO-214AB

    电压是否过大?

    PH 上的最大电压为30V、这是如此  

    那么、SS33是否更适合此应用? 因为应用的输出仅为15V?

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emma

    很抱歉耽误你的时间、我想确认尖峰的根本原因。 如果尖峰为实值、则具有较高电压容差的二极管更适合应用。

    我们是否会通过电子邮件对此进行讨论、我将关闭此帖子?

    BR

    Ruby