您好专家、
我的客户正在使用 TPS54331、输入电压为24V、输出电压为15V。原理图仅遵循数据表、他们最近在短路 (输出对 GND 短路)测试中发现 BOOT 和 PH 上的电压高于数据表中的电压限制。
波形如下所示:
BOOT 至 GND 电压为41.5V,PH 至 GND 电压为32.8V (最高点)。
CH1:15V 输出电压,CH2:BOOT 电压,CH3:PH 电压,CH4:24V 输入电压。

我有2个问题:
1.我想知道为什么 BOOT 和 PH 会在短路测试下进行这种过冲。是由 Cboot 引起的吗?
如何处理这种情况?
BOOT 上的过冲和短路测试下的 PH 是否会导致器件损坏?
BR
Emma