This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:TPS55288的负载能力问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123021/tps55288-the-load-ability-issue-of-tps55288

器件型号:TPS55288

在调试 tps55288期间, 当负载电流超过100mA 时,输出将关断。

我们通过寄存器关闭所有保护功能,但当负载电流超过100mA 时,输出仍会关断。

请帮助分析此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delmore、

    感谢您的联系。

    请提供输入、输出条件、包括输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流。 此外、请转发原理图和布局。  

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您的快速响应。

    我的设计目标如下:

    输入电压:12V

    输出电压范围:0.8-22V

    最大输出电流:5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delmore、

    原理图不错、但布局较差。 空载条件会怎么样、Vout 是目标值?

    此外、您是否检查了 Iout_limit 寄存器?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题已经解决。 这是由电源保护引起的。 感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delmore、

    感谢您的反馈。 很高兴听到这个消息!

    此致、

    布莱斯