This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565208:DCM

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123936/tps565208-dcm

器件型号:TPS565208

如果以 DCM 运行、该器件会发生什么情况? 我在数据表中没有看到任何这方面的内容。  


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    TPS565208在 FCCM 模式下工作、这意味着即使在轻负载下、电感器电流也是连续的。 在 TPS565208的运行中不会出现 DCM 条件。

    BR

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、

    有道理。 我想知道 DCAP 控制方法的这一部分是不是 FCCM?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    TPS565208是一款具有 DCAP2控制功能的 FCCM 降压转换器。

    BR

    Zixu