This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116WG:直流/直流转换器-并联连接

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124358/lm5116wg-dc-dc-converter---parallel-connection

器件型号:LM5116WG
主题中讨论的其他器件:LM5116LM5143

大家好、我将 lm5116用于48V-12V 50A 转换器。  

我们希望通过并联2个或3个转换器将其用作100-150A、但我想指出、我们不使用 SYNC 引脚。  为了实现此目的并平衡消耗的电流、我们在 fb 引脚上添加了一个 NTC 电阻结构。  在实践中,这种结构没有任何问题。 虽然首先从转换器汲取不同的电流、但当转换器消耗更多电流时、它会变热、从而降低电压并减少提供的电流量。  当其中一个转换器完全关闭以防止过热时、问题就会开始。

- 以最安全的方式关闭 lm5116需要什么?

-是否有更有效的方法可以在不使用 SYNC 引脚的情况下进行并行连接?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aydin、

    鉴于此处的高电流、我建议在四相配置中使用 LM5143 65V 控制器。 该控制器的性能优于 LM5116 (更短的死区时间、更高的电流栅极驱动器)、并且可为多相设计提供固有的电流共享。

    此致、

    Tim