您好!
我在设计中使用 TPS53355DQPT 稳压器进行5V 至0.84V 转换、以便为 PCIe 开关供电。 请告诉我可以连接到输出负载的最大总电容是多少。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在设计中使用 TPS53355DQPT 稳压器进行5V 至0.84V 转换、以便为 PCIe 开关供电。 请告诉我可以连接到输出负载的最大总电容是多少。
简单的答案是没有最大总输出电容、但取决于其他因素。
1) 1)如果您不使用注入反馈的 RCC 纹波、而是依靠输出电压纹波来提供反馈纹波以进行调节、只要您在分压器后的反馈电压处具有15mV 的 ESR 纹波、 您可以具有尽可能多的电容。
2) 2)如果您不使用 RCC 纹波注入、但希望稍微减少输出电压纹波、则可以在 VOUT 至 FB 的高侧电阻器上添加一个"前馈"电容器、以便在输出电压直接耦合到 FB 时具有15mV 的纹波。 添加的电容器和 VOUT 至 FB 电阻器的时间常数应与输出电容器的 ESR x Cout "零点"频率相同或更大。
3) 3)如果使用 RCC 纹波注入在电感器上使用 R-C 观测器将15mV 的纹波注入反馈、则注入 R-C (耦合电容器 x 反馈分压器电阻的并联组合)的时间常数应大于(频率更低)平方根(L x C) 电感器和输出电容的时间常数。
注意:如果电感器和负载之间存在较长的电源路径、则负载处会产生大量输出电容、 在负载感测输出电压时、电源路径寄生电感会在电源环路中引入额外的双极点、从而使电压调节环路不稳定。 为了解决这一问题、TI 建议在遥感反馈槽中放置一个串联电阻器、 和电感器之后第一个电容器的本地输出电容器、这将允许高频调节以本地输出电压为基准、而不会增加寄生 L-C 滤波器的延迟。