This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:最大负载电容

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124340/tps53355-maximum-load-capacitance

器件型号:TPS53355

您好!
我在设计中使用 TPS53355DQPT 稳压器进行5V 至0.84V 转换、以便为 PCIe 开关供电。 请告诉我可以连接到输出负载的最大总电容是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    简单的答案是没有最大总输出电容、但取决于其他因素。

    1) 1)如果您不使用注入反馈的 RCC 纹波、而是依靠输出电压纹波来提供反馈纹波以进行调节、只要您在分压器后的反馈电压处具有15mV 的 ESR 纹波、 您可以具有尽可能多的电容。

    2) 2)如果您不使用 RCC 纹波注入、但希望稍微减少输出电压纹波、则可以在 VOUT 至 FB 的高侧电阻器上添加一个"前馈"电容器、以便在输出电压直接耦合到 FB 时具有15mV 的纹波。  添加的电容器和 VOUT 至 FB 电阻器的时间常数应与输出电容器的 ESR x Cout "零点"频率相同或更大。

    3) 3)如果使用 RCC 纹波注入在电感器上使用 R-C 观测器将15mV 的纹波注入反馈、则注入 R-C (耦合电容器 x 反馈分压器电阻的并联组合)的时间常数应大于(频率更低)平方根(L x C) 电感器和输出电容的时间常数。

    注意:如果电感器和负载之间存在较长的电源路径、则负载处会产生大量输出电容、 在负载感测输出电压时、电源路径寄生电感会在电源环路中引入额外的双极点、从而使电压调节环路不稳定。  为了解决这一问题、TI 建议在遥感反馈槽中放置一个串联电阻器、 和电感器之后第一个电容器的本地输出电容器、这将允许高频调节以本地输出电压为基准、而不会增加寄生 L-C 滤波器的延迟。