This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006-Q1:LMR36006-Q1

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006-Q1, LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123568/lmr36006-q1-lmr36006-q1

器件型号:LMR36006-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR36006

大家好、团队、

我使用 LMR36006-Q1降压 IC 将12V 转换为5V。 因此、我将使用原理图中建议的电感器和电容器值。

但是、如何获取负载瞬态值(Δ IOUT 和 VOUT)以证明输出电容值合理?

是否有任何应用手册可用于了解瞬变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gridhar、

    请参阅此 应用手册 、其中讨论了输出电容值如何影响负载瞬态值。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您提供信息。

    LMR36006 IC 具有内部补偿功能,建议电感 值=22uH,输出电容值=42uF。

    对于输出电容值、数据表中提供了以下公式:

    根据我的电流预算、我知道 Δ Iout (瞬态)值。

    如何选择 Delta Vout 值来证明 Cout 值的合理性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giridhar、

    您将需要使用给定的 Cout 值和 Δ Iout 值计算 Δ Vout。

    如果增加输出电容、则 Δ Vout 值将减小。  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您提供信息。

    我将根据我的 Δ Iout 和建议的输出电容来检查 Δ Vout。