This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676S-ADJEVM:webench 上的波特图不起作用

Guru**** 2893060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124042/lm2676s-adjevm-bode-plot-on-webench-doesn-t-work

器件型号:LM2676S-ADJEVM

我们 需要与  LM2676S-ADJVM 的新稳压器设计和旧设计进行比较。

Webench (波特图) 不适用于具有标准优化参数的 LM2676S-ADJVM (5V 固定输出)模型。

如果它有一些工作环境、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     没有用于此操作的设置。

    只需确保遵循  数据表中的电感器和电容器建议。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的错了。

    正确地说、它需要从 LM2676S-ADJVM 更改为 LM2676SX-5.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以使用 LM2676S-ADJVM、并将输出电压设置为5V、然后获取波特图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LM2676SX-5.0和 LM2676S-ADJVM (5V 设置)是否 具有相同的频率响应?

    是否可以对其进行测试?

    我们 必须 使用 LM2676SX-5.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、将 ADJ 版本配置为5V 输出时、频率响应应相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们尝试在没有仿真的情况下从 LM2676SX-5.0替换到 LM2676SX-5.0。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。