This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24005:1Hz 脉冲故障仿真

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1, BQ24005, BQ24004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123687/bq24005-1hz-pulse-fault-simulation

器件型号:BQ24005
主题中讨论的其他器件:BQ25171-Q1BQ24004
大家好、我需要知道如何仿真 STAT1引脚上的1Hz 故障信号。 
我可以将 IC 置于 OVP 事件下、还是加热 IC 以触发裸片过热?

我需要确保 IC 在特定条件下实际输出这个1Hz 脉冲。

谢谢、
高拉夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    是、通常情况下、如果充电被 APG/THM 故障挂起、充电状态引脚将指示故障状态。 但是、由于这是一款传统器 件、我们的支持和知识非常有限、如果您想使用线性充电器进行2S 锂离子电池充电、我建议您使用 BQ25171-Q1。 该器件是我们最新发布的产品、其充电参数精度更高且易于使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要使用具有 Vsense 引脚的控制器来补偿控制器输出与实际电池触点之间的压降。 您建议的 IC 没有 Vsense 引脚。 我还需要在无需 MCU 干预的情况下进行自主充电、BQ24005可完美满足要求。  

    在 BQ24005上、有2种故障类型、其中一种是由 APG/THERM 引起的、这会导致 STAT1和 STAT2线路被拉至低电平。 另一个原因是由其他一些原因引起的(似乎如图15流程图中的定时器过期)、 这会导致 STAT1引脚上的1Hz 闪存。  

    我需要了解如何在 STAT1引脚上模拟此1Hz 故障脉冲。  

    谢谢、

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    很抱歉造成混淆。 下面是我在 用户指南中找到的内容。 下面提到的红色 LED 连接到 STAT1。

    如果电池低于低电压阈值、bq24004/5/6将进入预调节模式。 在此模式下、bq24004/5/6以大约65mA 的电流进行涓流充电大约23分钟。 如果电池在此期间未达到低电压阈值、则充电电流将终止、bq24004/5/6将进入故障模式。 故障模式下、红色 LED 闪烁。 Ω 测试此特性、可移除输入电源、将电池替换为 BAT+至 DC–之间的30–40 μ F 电阻器、并施加超过23分钟的电源(Vin)。 通过切换输入电源或使能引脚可重置故障模式。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing Zou、

    这正是我要找的。 非常感谢!

    此致、

    高拉夫