This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:有关 LM61480电感器选择的问题

Guru**** 2814345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124291/lm61480-question-on-inductor-selection-for-lm61480

器件型号:LM61480

您好!

 

我对如何计算 LM61480的电感器值有疑问。

 

数据表中的等式5和6似乎彼此不相关。  您能否说明方程式6的作用是什么?

 

我的变量是 Vin = 12V;Vout = 9.5V;Fsw = 400k;K = 0.3;Iout (MAX)= 8A (实际上是6A、但表示使用了器件的最大值)。  这使我得到 L = 2.06uH、这是有道理的。

 

公式6显示 L > 5uH。  什么是 Irated? 8A?。   这就是为什么 eq 6对我来说毫无意义的原因。

 

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    公式5是大多数典型应用的良好起点。 但是、对于应用工作占空比高于50%的峰值电流模式控制器件、可能存在次谐波振荡。 因此、建议使用公式6而不是此处的公式5。  

    对于您的应用、您应该使用公式6。 额定电流= Imax =所选器件的最大额定电流。

    此致、

    Jimmy