This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:TPS546C23:TPS546C23的原理图审阅

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123717/tps546c23-tps546c23-schematic-review-of-tps546c23

器件型号:TPS546C23

尊敬的 TI 团队:

我们已使用 Help Design Excel 工作表计算器完成 TPS546C23降压稳压器的原理图设计。  敬请查看原理图、波特图和热点视图、并分享您宝贵的反馈。

要求:-

设计1. 1.3V@10-13A ,O/P RIPPLE = 10mVp-p,电压容差= 1%,Vin=12Vdc,fsw=300kHz

设计2.   3.3V@30-34A、 O/P RIPPLE = 9mVp-p、电压容差= 5%、 Vin=12Vdc、 FSW=300kHz

设计3. 0.88V@16-20A、 O/P RIPPLE = 20mVp-p、电压容差= 3%、 Vin=12Vdc、 FSW=300kHz

我们已附上设计计算器中的波特图请查看波特图(用于补偿电路确认)

设计2: - 3.3V@30-34A、 O/P RIPPLE = 9mVp-p、电压容差= 5%、 Vin=12Vdc、 fsw=300kHz

相补角= 61.4Deg.@20.2KHz 交叉频率

增益裕度=-23dB

IC 功率耗散:- 4.069W (根据计算 TJ 超出建议值)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 设计1:- 1.3V@10-13A ,O/P RIPPLE = 10mVp-p,电压容差= 1%,Vin=12Vdc,fsw=300kHz

相补角= 61Deg.@20.5KHz 交叉频率

增益裕度=-25.3dB

IC 功率耗散:- 3.265W (根据计算 TJ 超出建议值)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

设计3:  - 0.88V@16-20A、 O/P RIPPLE = 20mVp-p、电压容差= 3%、 Vin=12Vdc、 fsw=300kHz

相位裕度= 60.5Deg。@22kHz 交叉频率

增益裕度=-25.9dB

IC 功率耗散:- 2.7W (根据计算 TJ 超出建议值)

请在此处帮助查看和分享您的评论。

谢谢、此致、

Prasad Tatar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    正在等待回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    我现在要查看原理图。 我将很快作出答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    我完成了回顾、我认为原理图看起来不错。

    当您开始 PCB 布局时、请遵循我们有关 AGND 和 PGND 连接的布局指南、因为原理图符号不清楚。 例如、需要将 BP6旁路至 AGND 和其他信号组件、如 RT 等

    您也可以使用我们的 Excel 清单来进行布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复 Tomoya。

    1) 1)设计2的适用情况如何、因为器件支持35A、而我们的要求最坏情况是32A、具有9mVpp 纹波要求?

    2) 2)所有3种设计、即 TJ 的热点超出推荐的 TJ、在此提供建议。

    3)所有波特图都可以吗?

    请在此处帮助获取此确认信息、以便我们完成此设计。

    谢谢、此致、

    Prasad Tatar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="510268" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123717/tps546c23-tps546c23-schemature-review of tps546c23/4168175#358175]1)设计2是如何满足最差的 V32mpp/最差的器件要求,因为设计2符合我们的要求[引用最差情况下的 V32mpp/4168175]1)

       设计2可实现9mV 纹波。  

    [引用 userid="510268" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123717/tps546c23-tps546c23-schemature-review of tps546c23/4168175#4168175]2)请在此处输入 TJ 的所有3种设计、建议[此处]

    请问您是如何得出这一结论的? 我们的设计工具不提供热性能信息。 例如、如何计算 IC 功率耗散?

    [引用 userid="510268" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1123717/tps546c23-tps546c23-schemature-review of tps546c23/4168175#4168175]3)所有波特图均为“精确”[引用]

    是的、所示的所有波特图看起来都不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoya、

    感谢您的评论。

    根据您的反馈、 我将继续进行此设计。

    我们参考了 Web 工作台仿真中的 IC 功率耗散、并将其应用于标准 TJ 公式。

    谢谢、此致、

    Prasad Tatar