This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BC 1.2 VDPSRC 时间

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124248/bq25895-bc-1-2-time-of-vdpsrc

器件型号:BQ25895

尊敬的 TI 团队:

我对 BQ25895的 VDPSRC_ON 时间有疑问。

实际上、我们已提交样片以进行 BC 1.2测试、但失败、并且日志显示失败项目 D+未在39ms (0.5~0.7V)内保持高电平  

然后我们检查 D+波形,发现 VDPSRC 上拉时间大约为38~39ms 减去40ms。 (在 BC1.2规范中、最小值应为40ms)

那么、BQ25895中的 VDPSRC_ON 时间是多少、这是正常的?  

*实验室测试失败日志:

样本中的* D+波形

紫色:VBUS、黄色:D+   

* BC1.2规范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    在 BQ25895上观察到的 D+导通时间正常。

    BQ25895兼容 BC1.2标准、但不声明符合规范。 D+/D-检测已进行功能测试、可用于正确检测 SDP、CDP 或 DCP。  

    此致、

    Garrett