你(们)好 我使用 TIDA-0792参考设计。 我连接到逆变器 DSG 苔藓正在燃烧。 I resaarch BQ76200 MOSFET 驱动器。 我的设计包括在充电侧使用5个 Paralel MOSFET、在充电侧使用5个 Relell MOSFET。 İf ı Ω 连接至锂离子14s 电池组 MOSFET 不会烧坏、ı Ω 连接至 LiFePO4 15 s 电池至逆变器 DSG MOSFET 烧坏。
我认为 ,LiFePO4电池的内部电阻 比锂离子电池小得多,所以我连接到逆变器时,直流输入侧的电容器会推入更多的浪涌电流。 高浪涌电流流经 DSG MOSFET、但 MOSFET 关断时间长、MOSFET 燃烧。
我将 bq76200 VDDCp 电容值 ı 10uF 是因为 MOSFET 的继电器连接,但未求解,然后尝试将 C5滤波电容值解码为大约100pf MOSFET,时间不是 augh, 然后 ı Ω ı 导通栅极的 DSG MOSFET 以漏掉100nF 聚体电容器 MOSFET 导通时间经过衰减但时间不起作用,Ω 尝试 将 DSG MOSFET 源极更改为栅极电阻值10 Mohm 至1 Mohm MOSFET 时间减少,但不会 augh。 我更改了不起作用的 DSG MOSFET 栅极串联电阻。
我尝试使用预放电 MOSFET、这一方法解决了我的问题、因为如果在 PRE 引脚处于活动 状态时将 ı 连接到 baterry 电池组到逆变器、则不会影响预放电和 MOSFET 烧坏。
如何解决此问题?
如何计算 VDDCP 电容值?
我可以使用另一个驱动程序吗?