This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有使能引脚的 TI 栅极驱动器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123255/ti-gate-driver-with-enable-pin

主题中讨论的其他器件:UCC21530

您好!

我将探讨除发送到输入引脚的 TTL 信号外、还具有专用引脚的栅极驱动器选项、用于根据输入 TTL 信号启用/禁用输出。 我的目的是根据来自外部源的 TTL 信号对输出栅极驱动器信号进行额外控制。 请推荐可用于此目的的 TI 栅极驱动器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我们确实有具有专用启用/禁用引脚的驱动程序。 您可以使用功能筛选器在 TI.com 上搜索。 此链接是否起作用?

    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/low-side-drivers/products.html#~p2192=Enable%20Pin

    这适用于低侧驱动器、但我们也有半桥和隔离式驱动器。 请告诉我您需要哪种类型的驱动器和什么规格、我可以提供建议。 此外、许多低侧驱动器都具有我们称为双输入配置的功能、允许您在反相或同相输入 PWM 时将其配置为启用或禁用。   

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 链路正常工作。 目前、我正在查看 UCC21530 IC、它似乎具有使能引脚以及两个输入 PWM 信号之间的可编程死区时间。 我还有另一个与使能引脚和死区时间相关的问题。 您是否可以建议在馈送到使能引脚的 TTL 信号的上升沿和 PWM 输入之间引入死区时间?

    谢谢。

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我会将此主题发送给涵盖 UCC21530器件的人员。 在平均时间中、您能否详细说明使能和输入之间的死区时间到底意味着什么? 如果您只需要延迟信号 、则可以使用缓冲器或与门以及 RC 延迟电路。 不过、创建死区时间电路要稍微复杂一些、因此请告知我们、我们可以提供更好的建议。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复。 我想向栅极驱动器 IC 的使能引脚提供一个频率在10Hz 至1kHz 范围内的 TTL 信号、并向频率在25kHz 至范围内的 PWM 输入之一提供另一个 TTL 信号 100 kHz。 我想在 TTL 信号的上升沿之间引入一个初始延迟(即、我希望提供给其中一个 PWM 输入的 TTL 信号与提供给使能引脚的 TTL 信号滞后1-2微秒)。 请告诉我问题是否足够清楚、以便您理解。  

    谢谢

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC21530专家目前不在办公室。 他们应在下一个工作日内作出回应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您可以尝试使用和门以及此处文章中所述的 RC 滤波器来实现这一点:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115417/lmg1025-q1evm-evm/4135359

    差异将是针对您的特定延迟量调整 R 和 C、您可以将 PWM 输入连接到与门的+侧、 然后、将 EN 输入与 RC 滤波器以及 EN 引脚本身串联到与门的-侧。

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian、

    感谢您的建议和有用信息。 如果我使用推荐的 RC 网络和与门方法、PWM 信号脉宽的持续时间是否有限制? 是否有适用于 UCC21530的 LTSpice 模型可用于在 LTSpice 平台中进行仿真? 谢谢。

    此致

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我们用于仿真的唯一模型是 PSpice、可在以下位置找到: https://www.ti.com/product/UCC21530#design-tools-simulation。 您可以尝试将其与 LTSpice 配合使用、但我们的模型专为 PSpice 而设计。

    假设与门本身不是限制因素、但 UCC21530可以响应的最短脉冲宽度 为10ns-20ns。  

    此致、

    Krystian