This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:基于通用交流线路 Vrms 的功率限制

Guru**** 2562180 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123990/ucc28070a-power-limit-based-on-universal-ac-line-vrms

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件: UCC28070

您好!

我最近联系了 TI、看到有人代表我提出了一个有关此问题的问题、但我再也找不到了。

我希望您能够在硬件解决方案方面提供帮助、希望这是 UCC28070A 的一项功能、因此根据特定的交流 Vrms、用户的功率限制会发生变化。 例如、假设在200Vrms 及更高的电压下、您能够获得全功率、并且仅低于半功率。

这种功能是否通过 Rimo 和 IMO 电流设置实现?

如果没有、您能否提出通常如何实现这一目标的想法?  

谢谢、will