This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:在输入电压接近下限的情况下运行

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124047/tlv733p-operation-under-vin-near-the-lower-limit

器件型号:TLV733P

大家好、

我的客户希望将 TLV73312PDBVR 用于输入电压:1.8V 和输出电压:1.2V。

在数据表(6.5电气特性)中、当1.2V≤Vout <1.5V 且 Iout=300mA 时、VDO 的最大值为420mV。

这意味着输入电压需要大于1.62V、对吧?

我的问题是:

它们是否可以将 TLV73312PDBVR 用于输入电压:1.8V、输出电压:1.2V 和输出电流:300mA、因为 Vin 似乎没有太大的余量?

此致、

Ryoma Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    是的、此器件将适用于此应用。 它们具有600mV 的余量、这对于该器件的每个工作条件而言绰绰有余。  

    此致、

    Nick