This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多电池组充电器

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122278/multiple-battery-pack-charger

主题中讨论的其他器件:BQ24725AEV2400BQSTUDIO

大家好、团队、

我想知道可用于同时控制双/四智能电池(锂离子/ 4S 电池)的任何 TI 充电器 IC 器件。

任何更精确的新器件参考都很有用。

以前的设计使用基于 ADI LTC4100和 LTC1960 的单电池充电器。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的许多 TI 充电器都具有 I2C 或 SMBus 控制接口、例如 ADI。 不知道 您的设计细节如何控制。 您可以找到交叉参考@ https://www.ti.com/cross-reference-search/singlepart?searchTerm=LTC4100 、或咨询 TI 销售人员或 FAE 以查找合适的充电器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢
    但是,我正为 TSSOP 寻找封装。

    此外、它看起来是单个电池充电器、而不是多个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以使用 EV2400与 BQ24725A 连接?   我们可以使用哪种软件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、

    EV2400可与 BQ24725A 搭配使用。 您可以使用 BQstudio 来控制 BQ24725A。

    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒
    您知道 TI 的双/四电池充电器 吗? 部件号..