This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-2:PGOOD 连接问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123935/tps65262-2-pgood-connection-issue

器件型号:TPS65262-2

尊敬的 TI 团队:

 我们在设计中使用 TPS65262-2RHBT。 我们已将 PGOOD 信号直接连接到同一 PMIC 的3.3V Buck1输出、而不是使用上拉电阻器将其脉冲为高电平。

目前、PMIC 工作正常、我们将正确获取所有降压输出。 但保持这种连接会导致任何问题。

遗憾的是、我们已经制造了100多块 PCB、为了注意这一点、我们可能需要在所有电路板上切断布线、这将是一项繁忙的任务。

请建议我们保持原样、不会对长期 PMIC 功能造成任何问题。

此致、

Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    感谢您的联系。 我将检查此问题、并很快返回给您。

    BRS

    卢西亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    请尽快提供您的意见。

    此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav。

    您是否需要 PG 功能?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    我们不需要电源正常功能。

    谢谢、此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    感谢您的更新、很抱歉耽误您的时间。 即使 所有降压输出都正确且即使您不需要 PG 功能、我们也不建议在没有上拉电阻器的情况下使 PG 直接与 VOUT1 (3.3V)相连。 原因如下所示:

    在启动期间、PG 有一个拉低的周期。 这次开漏 FET 导通、这意味着 VOUT=3.3V 直接添加到相对较小的导通电阻上。 这将导致大电流流流过其中。 通常、为了确保可靠性、我们需要将最大电流保持在几 mA 以下。 因此、上拉电阻器是实现可靠性和安全性的必备条件。  

    任何不清楚的信息、请告诉我!

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    建议的上拉分辨率值是多少。

    谢谢、此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    对于上拉电阻、通常建议使用100k。 谢谢!

    如有任何不清楚的情况、敬请告知!

    BRS

    卢西亚