This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于 ACOK

Guru**** 2532380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117625/bq24800-about-acok

器件型号:BQ24800

[关于第8.3.1.2章]

有关以下说明、

>外部电阻分压器会在适配器电压到达 ACDET 之前使其衰减。 电池升压模式为
>未使用,适配器检测阈值必须编程为大于最大电池电压的值
>电压,但低于允许的最小适配器电压。

(1)。 当不使用电池升压模式时、为什么在达到 ACDET 阈值之前设置电压大于最大电池电压?  

上述注释是否 意味着电压会如下面所示在移除适配器时发生变化? 请说明原因。

(2)。 此外、 当 使用仅电池升压模式时、为什么在达到 ACDET 阈值之前设置电压大于系统调节电压?  

>如果仅使用电池升压模式,则适配器
>检测阈值必须编程为高于系统调节电压的值
>在 REG0x38[5]和 REG0x3E 中编程。

(3)。  在 ACOK 抗尖峰脉冲时间150毫秒内,聊天被忽略,对吗?
   当 ACOK 条件(VACDET>2.4V、VUVLO<VCC)时、将输出 ACOK VSLEEP)持续150ms 或更长时间、对吗?

   我们希望确认、只是为了确保。

[关于电气字符]

(4)。 请将"评估电压@漏极电流规格 "和"泄漏电流规格"教授为低于 PROCHOT 规格。

我们必须检查上述内容、以了解有关 COM 端口的设计。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次抱歉、我添加了问题并修改了注释。

    [关于第8.3.1.2章]

    有关以下说明、

    >外部电阻分压器会在适配器电压到达 ACDET 之前使其衰减。 电池升压模式为
    >未使用,适配器检测阈值必须编程为大于最大电池电压的值
    >电压,但低于允许的最小适配器电压。

    (1)。 为什么应设置适配器检测阈值、必须将其编程为大于最大电池电压的值?请说明原因。

    上述说明是否意味着移除适配器时电压会如下图所示?
    (例如、如果适配器检测阈值的条件为16V、电池电压为17V、即使移除适配器、ACOK 仍由电池电压保持?)

    (2)。 关于描述"适配器检测阈值必须编程为大于最大电池电压的值"、 该阈值是下降(H->L)阈值平均值? 或上升(L->H)阈值?

    (3)。 此外、 当使用仅电池升压模式时、为什么应将适配器检测阈值设定为大于系统调节电压的值?  

    >如果仅使用电池升压模式,则适配器
    >检测阈值必须编程为高于系统调节电压的值
    >在 REG0x38[5]和 REG0x3E 中编程。

    (4)。  在 ACOK 抗尖峰脉冲时间150毫秒内,聊天被忽略,对吗?
       当 ACOK 条件(VACDET>2.4V、VUVLO<VCC)时、将输出 ACOK VSLEEP)持续150ms 或更长时间、对吗?

       我们希望确认、只是为了确保。

    [关于电气字符]

    (5)。 请像 下面的 PROCHOT 规格一样、教授 ACOK 的"评估电压@漏极电流"规格和 ACOK 的泄漏电流规格。

    我们必须检查上述内容、以了解有关 ACOK 端口的设计。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压像您画的那样围绕充电器。 这是因为当 Q3打开 ACDET 时、它会暴露在电池电压下。

    2.这意味着适配器必须介于最大电池电压和最小系统电压之间。 假设您的最大电池电压为12伏、最小适配器电压为19伏。 然后、ACDET 应触发12伏至19伏范围内的某处。

    由于 SYS 连接到 ACDET 分压器、因此必须对 ACOK 进行大于 SYS 的编程、以便在启用仅电池升压模式时不会触发。 这样、ACOK 就不会产生错误的信号。

    4.在去毛刺脉冲时间内,该器件仍可通过 I2C 进行通信。 抗尖峰脉冲计时器可确保 ACOK 在一段时间内不会触发多次。 仅当充电器认为检测到适配器时、才输出 ACOK。

    5.当 PROCHOT 被拉至低电平时、输出饱和电压是 PROCHOT 的最大电压。 泄漏电流是从 PROCHOT 泄漏到 GND 的电流。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    >在抗尖峰脉冲时间内,设备仍可通过 I2C 进行通信。 抗尖峰脉冲计时器可确保 ACOK 在一段时间内不会触发多次。 >ACOK 仅在充电器认为检测到适配器时输出

    哪 一个是 ACOK 决策点 A 或 B?

    (抗尖峰脉冲时间为150ms)

    最棒的餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 A。这可以在寄存器设置中进行调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我们要确认 ACOK 和 ACDET 的某些行为。

    (1)。 下图1 的行为是否正确? (正在聊天->高)

    ・ACOK 低电平到高电平以及高电平到低电平的时序是否正确?  

     

    (2)。  下图 2 的行为是否正确? (正在聊天->低)

    ACOK 低电平到高电平以及高电平到低电平的时序是否正确?   

    (即使 ACDET 高电平在150ms 时 ACDET 电平为低电平触发,ACOK 也会像下面的图2所示进入高电平。 还是 ACOK 保持低电平?)

    (3)。  下图 3 行为是否正确? (正在继续聊天)

    (重复判断、当 ACDET 高电平、150ms 后 ACOK 变为高电平、然后当 ACDET 低电平、ACOK 变为低电平…? 如图3所示)   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、正确。

    2.不是,这是不正确的。 当适配器变为低电平时、ACOK 变为低电平。 如果发现适配器为低电平、ACOK 在去毛刺脉冲时间结束时不会变为高电平。

    3、ACOK 不会在第一个脉冲时变为高电平、但它会在接下来的所有脉冲中变为高电平。

    请记住、一个非常简单的时钟提供的抗尖峰脉冲时间。 这些部件的时钟变化很大、我们确实提供了抗尖峰脉冲计时器的规格。

    此外、由于适配器输入端的高电容、在实际生活中很难生成问题3之类的信号。

    此外、在首次插入后、ACOK 将默认达到1.3秒的抗尖峰脉冲时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。  我几乎理解 你的解释。

    我想确认以下内容、以便进行确认。

    (1)。 在以下情况下、即使 ACDET L 触发器只是一个非常小的时刻、
    ACOK 是否会变为低电平直到下一次去毛刺脉冲时间?

    (2)。 下图行为是否正确?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这种行为是正确的。

    2.这也是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 ACOK 变为低电平的条件是否低于?
    正确吗?

    如果后面的任何一个无效、ACOK 将变为低电平。

    例如, 即使只有上述最后一个条件(VCC-VSRN>VSLEEP)无效,其他条件有效,ACOK 仍为低电平?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norimichi、

    是的、没错。

    Edthan Galloway