This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:UCC12040和 UCC14240-Q1 CMTI 规格差异

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, UCC14240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123783/ucc12040-ucc12040-and-ucc14240-q1-cmti-spec-difference

器件型号:UCC12040
主题中讨论的其他器件: UCC14240-Q1

您好、专家、

据我了解、CMTI 的性能由 CIO 决定。

我发现 UCC12040和 UCC14240-Q1在 CIO 方面具有相同的规格、但  UCC12040 CMTI 远小于 UCC14240-Q1。 我可以知道原因吗? 谢谢!

UCC12040:

UCC14240-Q1:

此致、

进行了比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个好问题。 让我和团队谈谈、然后再回到您的身边。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    答案是肯定的。

    变压器与之类似、但 UCC14240-Q1控制 IC 更快、更准确、并且具有更好的抗噪性能。

     隔离电容器本身并不能完全定义 CMTI 的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白、谢谢!