This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:销毁 BQ51003

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124038/bq51003-bq51003-destruction

器件型号:BQ51003

这是 Sasaki @Pananonic Japan。

目前、我们正在开发一款采用 BQ51003的产品。但有一种现象、即将该器件放置在 Qi 充电器上时会损坏。

Qi 接收线圈的输入峰值电压约为30V、我假设这会破坏同步整流器 FET。

作为一种对策、我知道该器件具有钳位功能。

请简要说明此功能。

我特别想知道 AC1、CLAMP1、BOOT1和 RECT 之间的关系。

原因是我们已将自己的整流器电路连接到 BOOT1引脚(将二极管的阳极连接到 BOOT1、并在阴极和 GND 之间连接一个10uF 电容器)、这是 IC 损坏的原因。 我理解了。将原始整流器电路的连接从 BOOT1更改为 COIL1可消除 IC 损坏。

但是、我不知道销毁为何会得到解决、因此我想知道 AC1、CLAMP1、BOOT1和 RECT 之间的关系。

请尽快回答。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将使用 E2E 论坛的 PM 功能与您联系。  我们最近在当地的 TI 联系人处解决了这个问题。