您好!
我们尝试将 LM3410XSD 用作背光驱动器、输出为16V@360mA。 我们的原型工作正常、但我们在240-290 MHz 范围内存在一些 EMI 问题。 即使我们通过了该范围内的准峰值测量、我们也担心这一次只能是幸运的。
以下是 EMC 实验室的结果

图1:天线-水平

图2: 天线-垂直

图3:准峰值表
我们认为、由于使用频谱分析仪 和近场探头进行了一些重测量、因此源是背光转换器。
图4:重测量-测量点

图5:重新测量-结果-背光打开

图6:重新测量-结果-背光关闭
这是我们的原理图图片。

图7:背光转换原理图
您是否有任何关于我们如何改进结果的提示?
此致
Janis