尊敬的 TI 团队:
我们已使用 Help Design Excel 工作表计算器完成 TPS546A24A 降压稳压器的原理图设计。 敬请查看原理图、波特图和热点视图、并分享您宝贵的反馈。
要求:-
设计1. 0.8V@5.5-7A 、O/P RIPPLE = 3mVp-p、电压容差= 3%、Vin=12Vdc、fsw=450KHz




IC 功率耗散:- 0.493W
谢谢、此致、
Prasad Tatar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我们已使用 Help Design Excel 工作表计算器完成 TPS546A24A 降压稳压器的原理图设计。 敬请查看原理图、波特图和热点视图、并分享您宝贵的反馈。
要求:-
设计1. 0.8V@5.5-7A 、O/P RIPPLE = 3mVp-p、电压容差= 3%、Vin=12Vdc、fsw=450KHz




IC 功率耗散:- 0.493W
谢谢、此致、
Prasad Tatar
热性能、TPS546A24A 的设计不会出现问题。
几个小的改进可能性:
1) 1)对于5V 输入、Avin 上10Ω Ω 串联电阻器上的压降会增加 VDD5稳压器的压降、因此我建议将 R1408更新为2.2Ω Ω、将 C4359更新为4.7μF Ω。
2) 2) TPS546A24A EN/UVLO 引脚具有100nA 内部接地泄漏电流、以确保 EN/UVLO 引脚在使能源未上电时不会"漂移"或"悬空"、因此可能不需要 R2843。
3) 3)对于 VOUT = 0.8V、我建议使用单个接地电阻器选择0.5V 至1.2V @ 0.05V 阶跃"范围"。 0.8V 为 R2852 = 14.7kΩ Ω、R1097 =开路
对于如此低的输出电压纹波、您可能还需要考虑更高的开关频率。