This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:TPS546A24A 的原理图审阅

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546A24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123871/tps546a24a-schematic-review-of-tps546a24a

器件型号:TPS546A24A

尊敬的 TI 团队:

我们已使用 Help Design Excel 工作表计算器完成 TPS546A24A 降压稳压器的原理图设计。  敬请查看原理图、波特图和热点视图、并分享您宝贵的反馈。

要求:-

设计1. 0.8V@5.5-7A 、O/P RIPPLE = 3mVp-p、电压容差= 3%、Vin=12Vdc、fsw=450KHz

IC 功率耗散:- 0.493W

谢谢、此致、

Prasad Tatar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    热性能、TPS546A24A 的设计不会出现问题。

    几个小的改进可能性:

    1) 1)对于5V 输入、Avin 上10Ω Ω 串联电阻器上的压降会增加 VDD5稳压器的压降、因此我建议将 R1408更新为2.2Ω Ω、将 C4359更新为4.7μF Ω。

    2) 2) TPS546A24A EN/UVLO 引脚具有100nA 内部接地泄漏电流、以确保 EN/UVLO 引脚在使能源未上电时不会"漂移"或"悬空"、因此可能不需要 R2843。

    3) 3)对于 VOUT = 0.8V、我建议使用单个接地电阻器选择0.5V 至1.2V @ 0.05V 阶跃"范围"。  0.8V 为 R2852 = 14.7kΩ Ω、R1097 =开路

    对于如此低的输出电压纹波、您可能还需要考虑更高的开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复。

    根据建议更新了设计。 如何计算补偿引脚搭接值 ILOOP 和 VLOOP?

    我们能够以450KHz 满足输出纹波要求和效率。 我希望此设计不需要增加开关频率!!!  

    谢谢、此致、

    Prasad Tatar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚捆绑补偿选项30看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。

    然后、我将继续进行此设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  我将关闭该线程。  如果您的问题已得到解决、请单击"这已解决了我的问题"