This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65090:PMIC TPS650930ZAJ 电流限制

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122999/tps65090-pmic-tps650930zaj-current-limit

器件型号:TPS65090

你(们)好

客户想知道 PMIC TPS650930ZAJ 电流限制设置、最低 VR1电流限制电阻为8.45k、即7A? 电阻计算是如何得出的、Iout 最大值为7A? 请帮助回答、因为这组 VR1 1.05V (1.625A)输出将连接到 VCCPRIM_CORE (4.62A)、所以我担心当前预算不够

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在以下位置找到电流限制设置说明: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps650830.pdf#page=131

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    以下数据表描述了 IOCL 为130% IOUTmax、根据电路设计 IOCL=7A、IOUTmax 约为5.38A、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="446400" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122990/tps65090-PMIC-tps650930zaj-current-limite/4167688#4167688"]

    以下数据表描述了 IOCL 为130% IOUTmax、根据电路设计 IOCL=7A、IOUTmax 约为5.38A、对吧?

    [/报价]

    正确。

    此致、

    Chris