This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:有助于克服负电感器电流

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123954/tps563208-help-with-overcoming-negative-inductor-current

器件型号:TPS563208

在测试控制器的12V 输入至5V、1A 输出时、我注意到负电感器电流一直持续到0.6A 至0.7A 输出电流负载。 我使用了数据表中提到的电感器(3.3uH)和输出电容器(10uF+10uF+0.1uF)的典型值。 如何克服这一问题、如何找到控制器的带宽?  
谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjan、  

    根据应用值的计算、0.6A 负电感器电流是有道理的、它与计算值匹配、这个负电流对应用没有任何影响、为什么要克服这个问题呢?  

    BRS、  

    Edwin。