This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:TPS259461 -有关热性能和更高电压选项的问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123973/tps25946-tps259461---questions-on-thermals-and-higher-voltage-option

器件型号:TPS25946

我对 TPS259461器件有疑问。 这是一个很小的器件、数据表显示它是顶部冷却器件(结至顶部特征参数为1°C/W)。但除了热关断外、数据表未讨论器件可以处理的功率耗散、 这可能会限制其在较高输入电压范围内的应用。

首先、您是否拥有可处理28V 输入的产品?

其次、对于该器件、只要 Tj < 125C、电流在内部限制为5.5A。  因此、我们将尝试根据内部 Ron 电阻上的(I^2 * R)压降反向计算低于125C 的结温、我们可以计算功率耗散、从而计算发热、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    该器件底部具有 VIN 和 VOUT 散热焊盘。 因此、会通过底部到电路板进行重大冷却。  

    稳态结温的计算公式为   

    TJ= TA + RQJA*PD

    RQJA-> 结至环境热阻

    TA->环境温度

    PD->I^2*R

    我们拥有用于更高电压的40V 电子保险丝产品系列。 www.ti.com/.../products.html

    此致

    Kunal Goel