This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:是否可以将 TUSB1046-DCI 用作 DRP 的转接驱动器

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046-DCI, TUSB1042I, TUSB1142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123547/tusb1046-dci-can-tusb1046-dci-be-used-as-a-redriver-for-drp

器件型号:TUSB1046-DCI
主题中讨论的其他器件: TUSB1042ITUSB1142

尊敬的 TI 团队:

我对 TUSB1046-DCI 的应用有疑问、也就是说、如果我不使用 DP ALT 并且只将其用于 USB SS 信号、那么 TUSB1046-DCI 是否可以用作 DRP 的转接驱动器?

我们的应用要求如下:

谢谢、
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 主机或器件是双向数据交换。 但通常 CPU 是主机、除非它是 OTG 器件。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此应用、我建议查看 TUSB1142或 TUSB1042I。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的建议、我将仔细考虑。