This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177:

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119971/lm5177-lm5177

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他器件: LM5175

我想问如何选择不同开关和 INDUTOR 值的 MOSFET 额定电流、因为当我使用降压模式和升压模式计算电感器值时、会得出不同的值。 所以我很困惑。另外、给出了不同的-2位置不同的-2公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您使用 E3E 论坛。

    根据输入电压与输出电压之比、针对升压和降压模式提供了不同的要求。 因此、您需要选择这两种模式中更关键的值。

    您可以将我引导到您在公式中找到不匹配项的两个位置。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里附加了 TI 给出的降压/升压转换器的电感器公式

    在这里、我们找到了两个电感值、我将选择哪一个电感值、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    如公式所示、电感器应大于、因此两个计算值中的较大值。

    请注意:您还可以使用快速入门计算器工具(基于 Excel)、您可以在产品页面上找到该工具。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从这里计算出两个电感值、根据您可以选择5.91微 H、但这里选择3.3微 H

    我 也浏览过 Excel 工作表,但在 Excel 工作表中,降压模式的 K 值为80%,升压模式的值为20%至40%。

    但在上面、我们可以重放它写入20 t0 40 %

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    始终有一项任务是平衡对设计最重要的内容。

    在这种情况下、决定支持高达极高的电压、但在~ 12V 时效率较高、并将较低的电感器尺寸设置为更为重要。

    将最深升压设置为20-40%是一个很好的起点、但它也取决于应用以及在整个工作范围内应达到最佳性能的位置。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5177可以向我解释  CSA、CSB 引脚的用途,详细说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    这是电感器电流电流感应的输入。

    该控制器使用电流控制模式来控制开关、因此需要测量电感器电流。

    许多器件在低侧 FET 和 GND 之间使用分流器、但在这种情况下、它是在电感器前面直接实现的。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5177中包含该 IC 中可用的任何 OCP 和 OVP 功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    如果您在数据表中搜索"过压"和"过流"、则可以轻松找到此信息

    如果缺少任何信息、请告诉我。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在 LM5177中、四开关降压/升压转换器的工作原理与 LM7175不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    基本原理与所有4开关降压/升压转换器相同。 不同模式的控制和转换存在一些差异。

    ESP:在 Buck-Boost 模式下、开关频率不同:

    LM5175:对于所有模式、电感器上的 FSW 都是相同的

    LM5177:对于所有模式、FET 的栅极 FSW 都是相同的

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能建议使用一个 IC、该 IC 的输入电压为 AC = 115V 和400Hz 或 DC = 28V、一次输出电压为5V DC 和1A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们的组织旨在支持产品系列。 在我们的产品范围内、我们没有交流输入器件。

    您可以打开一个新的 TT、以便将其分配给正确的团队。

    无论如何、如果切换主题以保持本论坛和内容清洁、那么打开新 TT 将是一件很好的事。

    我假设原始主题已经解决、我将关闭此主题、但您可以用另一个回复打开它。

    单击 Resolved (已解决)按钮也有助于维护此论坛并跟踪状态。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 Lm5177符合 MIL-HDBK-217F 标准  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    有关产品可靠性信息、请联系客户支持中心:

    客户支持中心–主页-客户支持(TI.com)

    此致、

     Stefan