This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMLKBUCKEVM:有关 Vnode 波形和开关频率的问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PMLKBUCKEVM, TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123802/pmlkbuckevm-questions-about-vnode-waveforms-and-switching-frequency

器件型号:PMLKBUCKEVM
主题中讨论的其他器件: TPS54160

大家好、支持团队

在测试 PMLKBUCKEVM 时、发现在轻负载条件下、Vnode 波形在较高的输入电压下似乎会出现一些振荡。

CH1代表 Vin、CH2代表电流纹波、CH3代表输出电压纹波、CH4代表 Vnode。

此外、该手册还指出 TPS54160应基于外部电阻器来设置频率、如果是固定电阻器、为什么频率在如此大的范围内发生变化?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    您能做更详细的描述吗?   CH3是用于什么的电流? 我们在哪里可以看到大频率变化?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复,很抱歉我的发言很差。

    CH3是输入电流纹波。

    我的问题是、为什么在第二幅和第三幅图中、在上升沿之前、Vnode (绿色波形)和输出电压纹波(紫色波形)的波形显示了振荡、而在图1中、它没有、 或者换句话说、为什么在 DCM 模式下 Vnode 和输出电压纹波的波形显示振荡?

    从最后一幅图中可以看到、在数据表中、如果我们将 RT 设置为200kOhm、开关频率范围为 450kHz 至720kHz、但根据我的理解、 如果设置了 RT、则应该有一个用于开关频率计算的公式、 它应该是一个特定的值、而不是较大的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    第一个图是在 CCM 模式下、随着 Vin 升高、转换器进入 DCM 模式、图2和3是 DCM 开关节点的典型波形。 在 MOSFET 和二极管都关断时的时间刻度期间,电感器、MOSFET 和二极管的寄生电容器和 Cin 会形成谐振,从而 产生振荡。

    是的、当 RT 是固定的时、频率由 RT 设置。 您只需要参考典型值。 表中的最小值和最大值是大量器件正常分布的边界。  

    希望这会有所帮助。  

    谢谢你。