我们对 TPS63900DSKR 进行了测试、它使用3xAA 碱性电池为 BLE SoC 供电。 选择 TPS63900DSKR 是因为其效率极低的电流非常好。 在第一种实现中、当 SoC 进入休眠状态并消耗大约8μA μ A 的电池电流时、电流约为12μA μ A。 输入电压=4.5V 时。 这一结果符合我们的期望。
在电路的硬件版本中、我们添加了待机电流消耗约为1μA μ A 的 I/O 扩展器。 当系统进入休眠状态时、测得的3.3V 馈电点电流为10μA μ A。
当我们在将 TPS63900DSKR 连接到4.5V 直流电源的情况下馈送系统时,电流消耗为120μA μ A。 这种消耗是电池供电系统中的一个问题。 如果电压输入稳压器下降至4V、则输入电流下降至19μA μ A。
我们观察到、当系统从活动状态(2mA)变为休眠状态(10μA μ A)时、我们有2种不同的行为
15μA A:电流降至120μA μ A 时、保持该值约5秒、然后降至约 μ A (正确)
系统 B:电流低至120μA μ A 并保持在此值。 (问题)。
在系统 B 中、如果我们将输入电压降至4V、则电流降至19μA μ A
系统 A 和 B 具有相同的稳压器电路。
当稳压器输入电压高于4.5V 时、似乎存在问题。