This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:TPS63900DSKR 在4.5V 时消耗过多电流

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123003/tps63900-tps63900dskr-excessive-current-consumption-at-4-5v

器件型号:TPS63900

我们对 TPS63900DSKR 进行了测试、它使用3xAA 碱性电池为 BLE SoC 供电。 选择 TPS63900DSKR 是因为其效率极低的电流非常好。 在第一种实现中、当 SoC 进入休眠状态并消耗大约8μA μ A 的电池电流时、电流约为12μA μ A。 输入电压=4.5V 时。 这一结果符合我们的期望。

在电路的硬件版本中、我们添加了待机电流消耗约为1μA μ A 的 I/O 扩展器。 当系统进入休眠状态时、测得的3.3V 馈电点电流为10μA μ A

当我们在将 TPS63900DSKR 连接到4.5V 直流电源的情况下馈送系统时,电流消耗为120μA μ A。 这种消耗是电池供电系统中的一个问题。 如果电压输入稳压器下降至4V、则输入电流下降至19μA μ A。

我们观察到、当系统从活动状态(2mA)变为休眠状态(10μA μ A)时、我们有2种不同的行为

15μA A:电流降至120μA μ A 时、保持该值约5秒、然后降至约 μ A (正确)

系统 B:电流低至120μA μ A 并保持在此值。 (问题)。

在系统 B 中、如果我们将输入电压降至4V、则电流降至19μA μ A

系统 A 和 B 具有相同的稳压器电路。

当稳压器输入电压高于4.5V 时、似乎存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您是否可以在此处共享原理图或向我发送包含此原理图的消息?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao:

    请向我说明您发送原理图的电子邮件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jose、

    如电子邮件中所述、让我们在此关闭此主题、并在必要时启动另一个主题。

    此致

    TAO