This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:反向保护(输出对输入短路)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122943/tps563200-reverse-protection-output-short-to-input

器件型号:TPS563200

尊敬的团队:  

我的客户正在使用 TPS563200进行开发。但 有一个关于输出电压对其他电源短路的问题。  

 

-无输入  

-输出对其他5V 电源短路  

 

即使没有输入条件、当输出对其他5V 电源短路时、我们也可以在输入线上看到5V 电压和660Khz SW 波形。  

正常工作吗? 如果此操作正常、为什么即使没有输入源、输出5V 也会出现在输入线路中、为什么 TPS563200似乎正常切换?  

下面是在上述测试条件下使用我们的 EVM 的波形。 请仔细阅读、并告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    您是否在默认设置下测试 EVM? 如果您对 EVM 设置进行了任何更改、能否共享您的原理图?

    BR

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、  

    我只将 R1值从3.74K Ω 更改为54.9K、以提供5V 输出。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    这种运行是正常的:由于没有输入电压、高侧 MOSFET 的体二极管将导通、从而将输入电压驱动至大约4.5V。 然后、将触发 EN 以生成所附图中所示的正常开关波形。

    顺便说一下、您能否测试输出电压以检查是否仍有5V 电压? 此外、您能否在这种情况下精确测试输入电压?

    BR

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、  

    感谢您的评论。  

    [~报价 userid="527930" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122943/tps563200-reverse-protection-output-short to input/4163926#4163926"]然后将触发 EN 以使随附图中显示的正常开关波形。

    但是 、即使没有负载条件、TPS563200为什么不能在回波模式下工作?  

    [~报价 userid="527930" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122943/tps563200-reverse-protection-output-short to input/4163926#4163926"]是否可以测试输出电压以检查是否仍有5V 电压?

    输出电压几乎为5V、有一些压降、但几乎为5V。  

    [~报价 userid="527930" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122943/tps563200-reverse-protection-output-short to input/4163926#4163926"]是否可以在此情况下精确地测试输入电压?

    在上述条件下、输入电压稳定。 (输入线路:示波器(黄色),输出:电源5V),输入电压与输出电源电压几乎相同,我很好奇为什么没有二极管正向压降。请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    我们仍需要更多信息进行分析。 有些操作需要您的帮助:

    1.您能否将示波器的刻度设为1V/div 以检查 SW 波形和输入电压波形的精确值? 由于现在使用的是5V/div、因此无法从显示的波形中获得更多详细信息。

    2.您能提供输出电压中压降的精确值吗?

    3.可以在示波器上捕获输入电压波形吗? 设置的情况下运行

    BR

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、  

    我检查了 Vin、Vou、SW 波形、因为您的 recommendation.please 引用了随附的结果文件。   

    输入/输出电压没有明显下降。 没有负载条件下的负载没有不同的结果。  

    e2e.ti.com/.../4403.TPS563200-EVM-test_5F00_E2E_5F00_220803.pptx

    请再次查看、并让我知道 您对此操作的看法是否正常、此操作只是由于高侧 FET 的体二极管。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    我已经分析了您的波形、并将在明天为您提供响应!

    BR

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    这是正常操作。 SW 波形中显示的升压器件是由高侧 FET 的体二极管导通引起的。 电流迫使体二极管导通。

    BR

    Zixu