This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:查找 LED 控制器 IC

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115006/tps61165-find-led-controller-ic

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件:TPS92380

你(们)好

您能 不能帮助推荐合适的产品来替代 LT3755

功耗低于 S3中的竞争产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请提供有关要求和应用的更多详细信息。 我们的器件与 LT3755不完全相同。

    输入电压范围、LED 灯串电压、LED 灯串电流、调光方法、调光比、 任何保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,梅森

    感谢您的信息

    应用输入12V 输出电压将低于58V/30W

    调光方法>PWM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    由于未提供 LED 电流、因此根据电流要求、我建议使用 TPS92380。 可连接三个通道以支持更高的 LED 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果这个问题得到解决,我将关闭这个问题。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,梅森

    非常感谢您的支持