This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:关于 WSON 封装的 Q1 TOC 和非 Q1之间的差异

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121372/lmr23625-q1-about-the-difference-between-toc-of-q1-and-non-q1-on-wson-package

器件型号:LMR23625-Q1

您好的支持团队。

我的客户问我 WSON 封装的 Q1 TOC 和非 Q1的区别

为什么 WSON 封装的 Q1和非 Q1之间的 TOC 不同?


问题1: 12毫秒
非 Q1:10ms

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让我检查一下、稍后再回复您

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    检查数据、它是拼写错误。典型 TOC 将接近10ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel-San

    感谢您的回答。

    此致、

    千兆