This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:电池充电器调查

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24725A, BQ24780S, BQ24800, BQ25790, BQ24650, BQ25798, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122953/bq24780s-battery-charger-survey

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24610BQ24725ABQ24800BQ25790BQ24650BQ25798BQ25792BQ25672

你(们)好

…使用 BQ24780S/BQ24725A/BQ24610 μ H。 由于上述器件已使用很长时间、

是否介绍较新的器件。 全新智能充电器和独立充电器解决方案。

输入5V~26V 工作电压。

2.充电器电流2A~10A

3.充电器1~5锂离子电池

电源路径解决方案。

5.集成开关 MOSFET 不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    如您所知、BQ24800是 BQ24780S 的更新版本。 它的输入电压为4.5至24伏、充电电流为0至6安、并可为1至4节电池充电。

    BQ25790可提供4至24伏输入、4安充电以及1至4节电池。 它附带集成 MOSFET。

    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议

    BQ24800和 BQ24780S 有何区别?

    2.BQ25790输入电压工作最大值24V 无法支持24V 交流适配器、容差不允许。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    BQ24800包含多种新功能。 它可以使用仅电池升压模式延长电池的使用寿命。 它可以使用峰值功率模式在短时间内处理适配器的更高负载。

    您可能还需要了解 BQ24650降压充电器: https://www.ti.com/product/BQ24650
    充电器具有:
        输入电压:5V 至28V
        充电电流:10A
        可能的电池单元:1-6
        它是 NVDC 电源路径
        它针对太阳能电池板进行了优化

    您还可以查看此链接、简要了解我们的一些器件、但请记住、该列表已有三年历史: www.ti.com/.../sluaa08.pdf

    是的、BQ25790最多只能支持24伏。 BQ25792和 BQ25798与 BQ25790相似、但芯片具有不同的封装。 BQ25798针对太阳能应用进行了优化、并包含 MPPT 模式。

    BQ25672与 BQ25798类似、但 BQ25672是一款仅降压型充电器。

    Edthan Galloway