This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于原理图

Guru**** 2534710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118382/bq24800-about-schematic

器件型号:BQ24800

您能不能教 电池和 VCC 之间的连接?

1 μ A.仅支持电池升压模式、VCC 是否直接连接至 SRN 没有问题? (条件:电池3节-4节)如下图39 (不带仅电池升压)所示。

如果以上是 NG,您能告诉您原因吗?

2.关于仅电池升压模式支持图18的原理图、为什么通过系统线路在电池和 VCC 之间进行连接?
您能否告诉我们原因、请告诉我们?(用于支持单节电池?)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norimich、

    1. VCC 可以毫无问题地连接到 SRN。

    2.在仅电池升压模式设计中,VCC 的电压来自系统电源轨。 对于该设计、系统电源轨将升压。 通常、我们建议将 VCC 连接到电路中的最高电压轨。 从数据表中可以看出、VCC 的建议工作电压范围为0至24伏。

    总之、对于图19、VCC 连接到系统电源轨、因为在没有适配器的情况下、这将是最高电压轨。 对于图39、VCC 直接连接到电池、因为在没有适配器的情况下、VCC 将是最高电压源。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    >在图19的结论中,VCC 连接到系统电源轨,因为在没有>适配器的情况下,VCC 将是最高电压轨。

    在这种情况下、您是否建议连接到系统电源轨以确保 VCC 电压保持大于 REGN 稳压器最大电压6.3V?  还是由于其他原因需要更高的电压?  

    2、关于以下说明、开关稳压器是否与 REGN 稳压器相同? 还是其他类型?

    如果是其他稳压器、请教授  开关稳压器所需的最大电源电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。 如果您使用的是仅电池升压模式、则需要通过系统电源轨为 VCC 供电。 因此 VCC 高于 REGN。

    2.其他。 开关稳压器是指降压充电器或降压稳压器。 要运行降压充电器、VCC 需要高于 REGN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norimichi、

    快速澄清开关稳压器可运行的最低电压。 数据表列出了开关稳压器的最小工作电压为4.8伏。 开关稳压器的最大电压为24伏。



    感谢您耐心地处理错误通信。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已删除  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norimichi、

    我将为您研究这个答案、然后再返回给您。

    现在、我建议遵循 EVM 原理图。

    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已删除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norimichi、

    C3A 用于 EMI 滤波。 存在 R5、以防止 MOSFET 栅极上出现振铃。

    3、可以使用22 μ F 电容器。 REGN 是一款线性稳压器。 EVM 使用 EMK107BB7225KA-T 电容器。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已删除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norimichi、

    是的、可以为 REGN 引脚使用8.8uF 电容。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应!

    顺便说一句、如果您知道、现在可以教授 REGN 引脚的实际最大电容。   

    我想知道它是否具有粗略的价值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应!

    顺便说一句、如果您知道、现在可以教授 REGN 引脚的实际最大允许电容值。   

    我想知道它是否具有粗略的价值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norimichi、

    我们不对 REGN 引脚的最大允许电容进行规格。 这是因为电容器充当 REGN 引脚的滤波器。 该电容器有助于消除 REGN 引脚上的电压瞬变。

    最大电容可能真的很高。 我不想开始猜测最大值可能是多少。 它可能是无限的。

    Edthan Galloway