This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:RFBT/RFBB

Guru**** 2391355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123836/lmr43610-q1-rfbt-rfbb

器件型号:LMR43610-Q1

你好

我们正在设计中使用 LMR436x0的非 Q 变体、我正在尝试查看我的相关数据表。 在 Q 变体的最新数据表 snvsbe0e.pdf 中、RFBT 和 RFBB 的并联组合要求大于5k Ω、小于10k Ω。 在我们用作非 Q 型号 SNVSBY5.pdf 参考设计的数据表中、没有以下10kOhm 要求。 这是仅 Q 变体的要求、还是也适用于非 Q 变体?

谢谢大家、此致

Leon Boha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    感谢您将此事提请我们注意。 这对我来说似乎很奇怪、因为 Q 变体意味着该器件的额定值适用于汽车应用。 我已经让相关人员知道这一点、但现在请遵循建议、让5k Ω< RFBT || RFBB < 10k Ω。

    此致、

    Richard