This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:LM3409-Q1 PGATE 控制问题

Guru**** 2582125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122923/lm3409-q1-lm3409-q1-pgate-control-issue

器件型号:LM3409-Q1

你(们)好

我的客户需要测试问题、如下所示:

首先、DLP LED 驱动器和客户原理图中使用的器件如下所示:

在测试中、它们不会输入 PWM、只会向 IADJ 输入0.66V

当输入电压=12V 时一切正常、但当输入电压降至8.2V 时、PGATE 将保持对比度电压(约7V)

如下所示的测试波形:

下图是正常波形:

输出电流为5A 绿色为 PGATE、红色为输出电流

此图显示输入电压为12V 至8V。绿色为 PGATE、红色为输出电流。

您可以看到、当输入电压降至8V 时、PGATE 将保持低电压、PFET 将保持开路。

  

图片显示了当输入为8V 时的输出电压和输出电流,您可以看到输出电流大约为6.3A,最大值大约为6.6A

在"我的理解"中:  

客户 Imax=Vadj/(5*Rsns)=6.6A:输出电流大约为6.3A、因此我认为该电流触及 Lmax

当输入电压降至8V 且同时输出电压为7V 时、我认为可能是接近压降的情况。

因此、我们需要更改参数、使电路在8V 或更低电压下工作。

请帮助解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meng、您好、您正在压降。  当输出电压接近输入电压时、它会切换到线性模式并尝试调节通过 P 沟道 FET 的恒定电流、从而实现此目的。  您需要具有更高的输入电压、以避免释放编程到的满恒定电流。  

    这通常是人们在降压转换器前面使用升压转换器的原因、以确保它始终具有足够的输入电压、从而根据负载 VF 为 LED 负载提供电流。  有些人还会使用 SEPIC LED 驱动器、因为如果 VIN 高于或低于 Vout、它可以驱动 LED。   

    fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    但我的客户电路有什么问题?

    如何在此器件上解决上述问题?

    我们能否通过调整 ROFF 和 Coff 或其他参数使该电路支持8V 输入电压?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    忽略上述问题。

    我的客户将增加 Vin 的升压。

    它们将输入电压增加到24V、输出电压为10.5V、输出电流为6A

    1.我们是否有任何工具可以帮助 计算效率、效率、效率等?

    2.如果我们没有工具、您可以帮助我分享合适的参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有方程式都在数据表中、它们应通过方程式来了解设计。  我有 Mathcad 计算、如果这对您有效的话。  请告诉我。

    fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请您向我分享 Mathcad 计算结果吗?

    此外、当我的客户将输入电压移动到24V 时、他们的电路热性能非常糟糕、因为电路 效率只有72%。我们想知道我们是否有任何方法可以提高电路效率?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何测量效率?  您是否在进行分流 FET 调光的同时执行该操作?

    -弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了 Mathcad 表和其他问题。  我将关闭它、我们可以使它偏离线。