This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:EN1~7的输出类型是什么?#39?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123952/ucd9081-what-s-the-output-type-of-en1-7

器件型号:UCD9081

大家好、

EN1~7的输出类型是什么? 推挽开路漏极?

我没有找到相关的描述。 它们是否可以上拉至高电平?

Tks 和 BRS。

达信蔡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    EN 和 GPO 引脚为输入(高阻抗)或推挽输出。 在上电和复位期间、EN 和 GPO 引脚为输入、因此上拉电阻器设置电平。 在复位结束时、针对 I2C 地址对 GPO 引脚进行采样、然后由用户配置进行配置(以便可以驱动输出)。

    此致、

    Samuel Gradinaru