This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3838:RESET#引脚上的最大灌电流?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3838, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123269/tps3838-max-sink-current-on-reset-pin

器件型号:TPS3838
主题中讨论的其他器件: TPS3808

您好!  

我将 TPS3838用作蓝牙模块 VCC 的漏极开路电压监控器。

我还有来自 连接 到同一节点的 TLC555QDRQ1的推挽输出"PROG_RSTN"。 PROG_RSTn 可能驱动为高电平、RESETn 开漏引脚驱动为低电平、这会将3.3V 短接至 GND。 我想将 R14从0欧姆更改为一个值、如果出现这种情况、该值会限制电流。 您是否知道 RESETn 引脚 可以处理的最大工作灌电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    感谢您的支持! 在 TPS3838数据表的第5页中、它指出针对开漏输出的建议上拉电阻值为 Vpullup / 50μA Ω。 因此、我相信最大灌电流为50µA μ A、一个明智的设计选择是允许来自每个3.3V 输入的25µA μ A、并且 PROG_RSTn 考虑只有 TPS3808输出驱动为低电平时的事件。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在某种程度上错过了表7.3在 RESET#引脚上列出的最大电流为5mA