This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3898:TPS3898A 和 TPS3898P 之间的差异

Guru**** 2384070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123190/tps3898-difference-between-tps3898a-and-tps3898p

器件型号:TPS3898

您好!

查看器件数据表、  可以看到 TPS3898A 和 TPS3898P 之间的区别是使能延迟。 TPS3898P 具有默认延迟、无法调整。 TPS3898A 延迟可通过额外的电容器进行调节。  是否可以省略 TPS3898A 的该电容器、以便它可以直接替代 TPS3898P、而无需更改 BOM?

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的提问!

    A 和 P 版本是引脚对引脚兼容的、但如果没有 TPS3898A 的额外电容器、启用延迟将为40us、而 P 版本的延迟为0.2us。 对于大多数应用、无需更改 BOM。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    李宏发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    作为后续行动、我对这方面的一些数据表方程有点困惑。  

    在第4页、在 CT 引脚定义下、它有一个公式、即 TPD (s)={CCT (UF) x 4}+ 40us、对于0.047uF 电容器、该公式将为~ 40.2us。

    然后、第7页上的 TD (A)= 190ms、对于 A 部件的检测输出延迟、CT = 0.047uF、P 部件为200ns。

    这两者似乎相互冲突。 这些是指相同的时间延迟吗?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    在方程式  TPD (s)={CCT (UF) x 4}+ 40us 中、状态 为{CCT (UF) x 4}的前半部分实际上以秒为单位给出了该时间。 使用了+40us 的符号来尝试简洁、而不是写入+0.000040s 当输入为0.047uF、TPD (s)时、第4页和第7页都将产生大约190ms 的延迟。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    最棒的

    李宏发